请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1148 大家好
如果我们问 ADS1148、您会介意吗?
数据表 P12上有 tSCCS 调节。
在这种情况 下、在 CS 变为低电平至高电平(SPI 传输结束)之前、SCLK 为低电平。
如果 CS 变为低电平至高电平(SPI 传输结束)且 SCLK 保持高电平、是否存在任何问题?
我们的客户问我们。
但是 、我们假设 ADS1148 无法判断 SPI 传输是否终止。
我们需要确认 SPI 复位。
当 CS 引脚可被拉高时、SPI 传输返回到初始条件。
我们的认可是否正确?
此致、
大田松本