请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DATACONVERTERPRO-SW 之前版本的 HSDC 具有一个功能、可提供 DDR 数据阵列(以及读取 DDR)。 例如、有一个函数'1400_Write DDR from array.vi'通过 TSW1400的自动化 API 实现该目的。 新型 HSDCPro Automation DLL 又如何? 我只找到了从文件或与发生器一起写入 DAC 数据的可能性、即 DAC_Tone 生成和 DAC_Load_File。 我找不到一个功能来提供阵列数据,即没有将数据作为文件存储在磁盘上。