This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DATACONVERTERPRO-SW:从数组写入 DDR

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683890/dataconverterpro-sw-write-ddr-from-array

器件型号:DATACONVERTERPRO-SW

之前版本的 HSDC 具有一个功能、可提供 DDR 数据阵列(以及读取 DDR)。 例如、有一个函数'1400_Write DDR from array.vi'通过 TSW1400的自动化 API 实现该目的。 新型 HSDCPro Automation DLL 又如何? 我只找到了从文件或与发生器一起写入 DAC 数据的可能性、即 DAC_Tone 生成和 DAC_Load_File。 我找不到一个功能来提供阵列数据,即没有将数据作为文件存储在磁盘上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在跟进此问题、稍后我将在帖子中提供更新。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前不支持以阵列形式直接提供数据的功能、但我已请求在大约一个月的下一版 HSDCPRO 中添加此功能。 目前、您必须使用2个可用函数之一(DAC_Tone 生成或 DAC_Load_File)进行 DDR 访问。

    谢谢、
    埃本