Other Parts Discussed in Thread: ADS1115
如原理图所示、我使用1k/10k 分压器来增大 ADS1115的输入范围。
此设置在 J1上的电压高达5V 时精确工作。
高于5V 时、器件会持续报告低于实际值的电压。
这种影响随电压增大而增大、电压为6V 时、误差约为0.2V、电压为10V 时、误差已为1V。
有人能告诉我为什么会发生这种情况、以及如何解决它吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将使用以下库从 AIN2测量到 AIN3。
https://github.com/adafruit/Adafruit_ADS1X15
出于测试目的、我使用的是 VCC 和 GND 之间负载为100欧姆的工作台电源。
电压通过万用表和 ADS1115以并行方式测量、ADS1115连接到负载的任一端。
AIN0和 AIN1悬空
图中显示了连接到 AIN2和3的所有组件、但数字端还有其他组件。
(即 MCU 和7段显示屏)
我将获取测量结果并在稍后发布。