This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:高于 VDD/11的差分测量值不准确

Guru**** 2549120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683592/ads1115-inaccurate-differential-measurement-above-vdd-11

器件型号:ADS1115

如原理图所示、我使用1k/10k 分压器来增大 ADS1115的输入范围。

此设置在 J1上的电压高达5V 时精确工作。

高于5V 时、器件会持续报告低于实际值的电压。

这种影响随电压增大而增大、电压为6V 时、误差约为0.2V、电压为10V 时、误差已为1V。

有人能告诉我为什么会发生这种情况、以及如何解决它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Felix、


    我没有看到您的电路有任何异常。 分压器可用于将输入电压降低到 ADC 的输入范围内、因此这应该起作用。 但是、我对您的设置确实有一些疑问。

    首先、您是从 AIN2到 AIN3进行测量、还是进行两次测量、一个从 AIN2到接地、另一个从 AIN3到接地? 我还想知道器件是如何配置的以及将什么写入配置寄存器中。 我希望确保配置寄存器已正确编程、因此我也希望您从器件中读回并确认寄存器写入完成。

    之后、ADC 前端上是否还有其他电路? 您连接到 J1的源极电压是多少? J1处的输入电压是否定义了共模输入电压? AIN0和 AIN1是否保持未连接状态?

    您还应测量(使用万用表) J1处的电压、然后测量 AIN2和 AIN3处相对于接地的电压。 为了进行调试、我将使用以下公式构建一个输入和输出表:电压@ J1、电压@ AIN2、电压@ AIN3、ADC 输出(在代码中)、转换为电压的 ADC 输出。

    以1V 为增量在0V 至10V 输入范围内进行测量、并检查误差是线性的、还是在串联中的某个点存在一些非线性行为发生变化。 同样、目标是输入已知的输入电压、并查看误差随误差的变化而变化的情况。 它可能有助于调试电路。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用以下库从 AIN2测量到 AIN3。
    https://github.com/adafruit/Adafruit_ADS1X15

    出于测试目的、我使用的是 VCC 和 GND 之间负载为100欧姆的工作台电源。
    电压通过万用表和 ADS1115以并行方式测量、ADS1115连接到负载的任一端。

    AIN0和 AIN1悬空
    图中显示了连接到 AIN2和3的所有组件、但数字端还有其他组件。
    (即 MCU 和7段显示屏)

    我将获取测量结果并在稍后发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    您是否具有以下类似内容:

    1。

    或类似的内容:

    2.

    在第一个原理图中、没有任何内容定义共模输入电压。 这样、AIN2和 AIN3的值将取决于共模输入的趋稳位置。 在第二个原理图中、电源测量将提供可靠的读数。 输入电压是两者之间的差值除以11、共模输入得到了明确定义。 如果您只有一个电源、则仍然可以通过将一个输入接地来进行类似于第二个电路的测量。

    在第一个原理图中、如果没有对公共接地的参考、测量值可能无法提供您所期望的读数。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在我连接两个接地端时工作。

    我认为差分测量不需要一个公共接地、因为只有差值被测量。
    但我想、由于我使用的是以接地为基准的分压器、因此接地电势的变化会使测量有所延迟。

    我现在知道了什么、这样的设置更有意义:

    您可以确认这一点吗?

    AIN3仍应受到过压保护、因为 R3会限制电流、从而使内部 ESD 二极管不会不堪重负。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Felix、


    我认为这是正确的。 在这种新的输入设置下、输入源和 ADC 现在具有一个公共接地。 这将强制源进入 ADC 的输入范围。 向 AIN3添加串联电阻不应影响测量。


    吴约瑟