This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS1218:ads1218

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682809/tina-spice-ads1218-ads1218

器件型号:ADS1218
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我能否获得等效前端电路、用于在缓冲器打开的情况下模拟 ADS1218的前端。 输入引脚上是否存在任何偏置电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simi、

    遗憾 的是、我们没有适用于 ADS1218器件的任何 TINA 或 Spice 模型。  我的一位同事编写了一份应用手册、描述了输入行为。  在应用手册的第3节中、讨论了缓冲器开启时的输入阻抗。

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa090/sbaa090.pdf

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册提到,“与非缓冲器情况中的等效模型不同,只有一个差动电阻组件,没有共模电阻组件”。 但是、没有提到输入引脚上的偏置电压。 您能不能澄清缓冲器打开和2.5V 内部基准电压中的输入单元上是否存在任何偏置电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simi、

    当使用缓冲器(与运算放大器缓冲器非常相似)时、输入看到的总体阻抗要高得多。  您将看到来自斩波器的一些偏置电流用于偏移校正、但这是一个阻抗(类似于斩波频率下的电阻)、即使 启用了缓冲器、它也会降低输入的总体阻抗。  缓冲器无法一直驱动到电源轨、因此与非缓冲输入相比、实际输入范围会受到限制、但使用缓冲器时、输入阻抗仍会高得多。  输入端没有偏置电压、只有施加到模拟输入端的电压。

    基准输入 为非缓冲输入、由于开关电容输入(调制器频率为12pf)、因此将看到相对于采样频率的偏置电流。  输入端的电压将是为基准本身施加的电压。

    此致、

    Bob B