主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我能否获得等效前端电路、用于在缓冲器打开的情况下模拟 ADS1218的前端。 输入引脚上是否存在任何偏置电压
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Simi、
遗憾 的是、我们没有适用于 ADS1218器件的任何 TINA 或 Spice 模型。 我的一位同事编写了一份应用手册、描述了输入行为。 在应用手册的第3节中、讨论了缓冲器开启时的输入阻抗。
http://www.ti.com/lit/an/sbaa090/sbaa090.pdf
此致、
Bob B
您好、Simi、
当使用缓冲器(与运算放大器缓冲器非常相似)时、输入看到的总体阻抗要高得多。 您将看到来自斩波器的一些偏置电流用于偏移校正、但这是一个阻抗(类似于斩波频率下的电阻)、即使 启用了缓冲器、它也会降低输入的总体阻抗。 缓冲器无法一直驱动到电源轨、因此与非缓冲输入相比、实际输入范围会受到限制、但使用缓冲器时、输入阻抗仍会高得多。 输入端没有偏置电压、只有施加到模拟输入端的电压。
基准输入 为非缓冲输入、由于开关电容输入(调制器频率为12pf)、因此将看到相对于采样频率的偏置电流。 输入端的电压将是为基准本身施加的电压。
此致、
Bob B