请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38J84 大家好、
我已成功导出来自 DAC 的 JESD 块的数据、因为我使用了 Jim 给我的订单。
但仍然存在问题。 从 DAC38J84输出的信号 SYNCB 将每隔一段时间变为低电平。 然后同步将再次开始。 那么、我的某些寄存器是否可能未正确配置?
连接是我的配置。 这两张图片是从示波器捕获的 DAC 输出的10MHz 正弦波信号、以及从连接到 DAC38J84的 JESD IP 内核输出的数据、由 Vivado 的 ILA 观察到。