This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC38J84

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681881/dac38j84-dac38j84

器件型号:DAC38J84

大家好、

我已成功导出来自 DAC 的 JESD 块的数据、因为我使用了 Jim 给我的订单。

但仍然存在问题。 从 DAC38J84输出的信号 SYNCB 将每隔一段时间变为低电平。 然后同步将再次开始。 那么、我的某些寄存器是否可能未正确配置?

连接是我的配置。 这两张图片是从示波器捕获的 DAC 输出的10MHz 正弦波信号、以及从连接到 DAC38J84的 JESD IP 内核输出的数据、由 Vivado 的 ILA 观察到。  

e2e.ti.com/.../2425.dacreg.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 JDY、
    我已将其发送给与 DAC38J84配合使用的工程师
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、脑

    非常感谢、我期待您的回复。

    祝你一切顺利。

    JDY