This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:面临电流变化的问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: INA196, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680326/ads1115-problem-in-facing-current-variation

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件:INA196

嘿、当我使用3个不同的传感器(如 温度、流量计压力传感器)时、 该传感器与 2线电流环路接收器相连接。 我先直接检查传感器和发送器(使用万用表)的值、然后从电流环路接收器(使用万用表)检查该值、该值与前一个值略有不同

例如:

我有温度传感器、在40摄氏度期间、我应该得到8.266mA 的值、但我得到的值类似地是7.88mA、当温度为82摄氏度时、我们应该得到16.16mA 的值、但实际值将变为15.66mA

我无法理解我面临的问题所在

请说明如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Snart、


    我花了一点时间才知道您已将一些信息放在超链接中。 我确实访问了电流环路接收器的网站、但遗憾的是、我认为到原理图的链接已断开。 您是否有这些工具、是否能够发布它们?

    如果没有原理图、我只能猜测测量的误差是多少。 我首先想到的是误差来自前端(INA196或感应电阻器)。 从照片中可以看到、输入端似乎有一个4.99Ω Ω 的感应电阻器。 我要注意的是、INA196的偏移误差典型值为0.5mV (2mV)、这可能是您看到的误差的一个很大贡献。 但是、我需要知道电路是如何组合在一起的。

    除此之外、您是否尝试通过其他方法测量来自电流环路的实际电流? 如果您有一个精密电流表、则可以测量电流;如果您有精密电压表、则可以测量感应电阻器电压或 INA196的输出、以确认 ADS1115测量的是该电流。 您需要将这些电压与 ADC 转换产生的输出代码进行比较。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Snart、


    我已经听过你一段时间了。 如果您很好的发现了您的错误问题、 如果不是、请告诉我您是否进行测量以检查电路板的前端。

    无论如何、我现在将关闭此帖子。 如果您尚未完成电路板调试、并有其他问题、请再次发帖、我们可以再次讨论该电路。


    吴约瑟