Other Parts Discussed in Thread: INA196, ADS1115
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1115 主题中讨论的其他器件:INA196、
嘿、当我使用3个不同的传感器(如 温度、流量计、 压力传感器)时、 该传感器与 2线电流环路接收器相连接。 我先直接检查传感器和发送器(使用万用表)的值、然后从电流环路接收器(使用万用表)检查该值、该值与前一个值略有不同
例如:
我有温度传感器、在40摄氏度期间、我应该得到8.266mA 的值、但我得到的值类似地是7.88mA、当温度为82摄氏度时、我们应该得到16.16mA 的值、但实际值将变为15.66mA
我无法理解我面临的问题所在
请说明如何解决此问题?