This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:菊花链

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681284/ads1120-daisy-chaining

器件型号:ADS1120

大家早上好。

我将在新设计中使用 ADS1120。 由于缺少芯片选择、我想知道这些器件是否支持菊花链连接。

在数据表中没有提到它、但在网站的参数搜索中、选择"可执行 DAISY "作为参数、ADS1120是建议的器件之一。

如果器件确实可在菊花链模式下使用、对器件之间的链路是否有任何建议/注意事项?

感谢你的帮助。

此致

Andrea Palamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    欢迎来到 E2E 论坛!  遗憾的是、ADS1120不能以菊花链形式工作。  我们将必须检查该器件在搜索中显示的原因。  感谢您的介绍。  可以通过一些方法来解决 CS 问题。  您需要使用多少台设备?  您能否分享有关该应用的更多信息?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrea:

    正是为了让我们考虑相同、我将您的原始帖子设置为您没有可用作 CS 的 GPIO、并想知道该器件是否支持菊花链式连接。 为了清楚地表明、ADS1120确实有一个 CS 引脚。 可以使用 CS 引脚在同一 SPI 总线上连接多个 ADS1120。 如果您有可用的 GPIO、则应该能够使用 ADS1120。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。

    实际上、我还不是很清楚。 我的问题是、我需要使用四个 ADS1120、通过 SPI 进行控制。 SPI 是一种所谓的来自德州微控制器的 MibSPI、具有有关数据自我管理的附加功能。 遗憾的是、由于微控制器上的内部引脚复用、我的项目中 MibSPI 上的4个芯片选择中只有3个可用。 显然可以将 GPIO 用作器件的芯片选择、但抵消了使用 MibSPI 而不是"简单"SPI 的优势。

    顺便说一下、

    感谢您的支持、

    此致

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrea:

    感谢您提供最新信息。 我不是 MibSPI 专家、但我的基本理解是帧可以是1到16位。 ADS1120是一款16位器件、以字节为增量进行通信。 但是、通信事务要求 CS 在整个事务中保持低电平。 一些命令是单字节、而其他命令可以长达5个字节。 因此、通常最容易使用 GPIO 控制 CS。

    此致、
    Bob B