大家早上好。
我将在新设计中使用 ADS1120。 由于缺少芯片选择、我想知道这些器件是否支持菊花链连接。
在数据表中没有提到它、但在网站的参数搜索中、选择"可执行 DAISY "作为参数、ADS1120是建议的器件之一。
如果器件确实可在菊花链模式下使用、对器件之间的链路是否有任何建议/注意事项?
感谢你的帮助。
此致
Andrea Palamara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、感谢您的回复。
实际上、我还不是很清楚。 我的问题是、我需要使用四个 ADS1120、通过 SPI 进行控制。 SPI 是一种所谓的来自德州微控制器的 MibSPI、具有有关数据自我管理的附加功能。 遗憾的是、由于微控制器上的内部引脚复用、我的项目中 MibSPI 上的4个芯片选择中只有3个可用。 显然可以将 GPIO 用作器件的芯片选择、但抵消了使用 MibSPI 而不是"简单"SPI 的优势。
顺便说一下、
感谢您的支持、
此致
Andrea