Other Parts Discussed in Thread: OPA320
主题中讨论的其他器件:OPA320
购买了 PLABS-SAR-EVM 套件以与 Precision Lab Pro 研讨会配合使用。 除了转换后的数据范围外、一切似乎都正常工作。 我将 Ψ 控制设置为2 Vpp 振幅、1.5 V DC 偏移、单端输出。 单击 Update (更新)后、右侧的滑块将显示适当的0.5V 至 2.5V 范围。 按下"Capture"按钮后、图形以及最小值和最大值显示为0.300V 至1.299V。 我已验证 PSI 的输出信号是2KHz 2 Vpp 符号偏移1.5V。
该装置看起来像是一个退回/翻新的装置、因为所有的静态背面都有新的防静电标签、但我可以看到旧的标签。