This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLABS-SAR-EVM-PDK:转换值的范围不正确。

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678494/plabs-sar-evm-pdk-incorrect-range-of-conversion-values

器件型号:PLABS-SAR-EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:OPA320

购买了 PLABS-SAR-EVM 套件以与 Precision Lab Pro 研讨会配合使用。 除了转换后的数据范围外、一切似乎都正常工作。 我将 Ψ 控制设置为2 Vpp 振幅、1.5 V DC 偏移、单端输出。 单击 Update (更新)后、右侧的滑块将显示适当的0.5V 至 2.5V 范围。 按下"Capture"按钮后、图形以及最小值和最大值显示为0.300V 至1.299V。 我已验证 PSI 的输出信号是2KHz 2 Vpp 符号偏移1.5V。

该装置看起来像是一个退回/翻新的装置、因为所有的静态背面都有新的防静电标签、但我可以看到旧的标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您在 E2E 论坛上提出问题。

    您能告诉我您使用的主板上的哪个通道以及哪个测试板吗? PSI 和 EVM 主板上的跳线设置是什么? 谢谢。

    我们在今年年初对所有硬件套件进行了升级、但没有什么变化、这就是  为什么您在 ESD 袋上看到了新的贴纸、我们保证您收到的 EVM-PDK 是新 的、它不是退回/翻新的器件。  我向你们道歉了。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在主板上使用通道1。

    测试板是 OPA320_Good 滤波器1

    PSI 上的跳线: JP1:FLT;  JP3:FLT;  JP4:SE_VCM;  JP8:GND

    主板上的跳线:通道1和2之间:DC_IN;S1:向下(远离 PHI_CH1标签

    正如我提到的、我在 SE 和 GND2测试点之间使用示波器查看了 PSI 的输出。 这里的一切看起来都很好、反映了 PSI 控制面板中所做的更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

      主板上的"AC_IN"应使用跳线在 CH1 (或 CH2)上进行此测试、因为您要将  交流输入信号应用于 CH1。 DC_IN 仅用于在没有任何外部信号的情况下检查主板上的直流电压。

    顺便说一下、请在主板上保留原始 S1设置、不要更改 其位置 以进行任何测试、这与 S2和 S3相同、因为默认设置(工厂发货时为低/低位置) S1/S2/S3用于在 Plabs 主板上的 EEPROM 发生任何操作错误时保护 EEPROM。

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 那是可行的。 跳线上的标签有点误导。 我认为它是交流耦合还是直流耦合之间的选择。 必须重新阅读指南并查看原理图、以查看直流位置为输入提供了固定的直流值。