This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:如果使用 VREF 寄存器的位7-6选择为(AVDD–AVSS)的电压基准、我该如何处理外部基准引脚?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681473/ads1220-if-choose-the-voltage-reference-to-be-avdd-avss-using-bits-7-6-of-the-vref-register-what-do-i-do-with-he-external-reference-pins

器件型号:ADS1220

如果使用 VREF 寄存器的位7-6选择为(AVDD–AVSS)的电压基准、我该如何处理外部基准引脚(REFP0、REFN0、REFN1和 REFN2)? 如果我将其保持悬空、则为其接地或使用其他一些配置。

此致、
James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    欢迎来到 E2E 论坛! 在 ADS1220数据表中、有一个第9.1.5节讨论了"未使用的输入和输出"。 总结一下内容、为了最大限度地减小泄漏电流、您可以使输入悬空、或将输入连接到中间电源、或将输入连接到 AVDD。 也可以将输入连接到 AVSS、但泄漏电流最大。

    除非您有与 EMC 相关的特殊原因、否则我会将它们悬空。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob。 我没有看到数据表的那个部分、将未使用的引脚悬空似乎是最佳选择。

    祝你一切顺利、
    James