请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1220 如果使用 VREF 寄存器的位7-6选择为(AVDD–AVSS)的电压基准、我该如何处理外部基准引脚(REFP0、REFN0、REFN1和 REFN2)? 如果我将其保持悬空、则为其接地或使用其他一些配置。
此致、
James
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.