This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:采样数据大于理论值

Guru**** 2613335 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681332/ads131a04-the-sample-data-is-bigger-than-the-theoretical-value

器件型号:ADS131A04

大家好、我是外部基准、Vref=2.5V、ADC 输入信号的尖峰为700mV、频率为1k、所以采样数据的最大理论值约为32767/2.5*0.7=9175、但当我解析采样数据时、 值是16820、大于9175、ADC 的状态和配置正常、为什么会发生?
使用异步中断模式、ADC 数据宽度为16、ADC Fclkin = 16.384M、A_sys_cfg = x"0b60"、d_sys_cfg = x"0c3C"、clk1_cfg = x"0d02"、clk2_cfg = x"0e2b"、因此 FMod = 4.096M 和 Fk = 4.032k 数据。 ADC 增益设置为000。 (增益= 1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    让我提出几个问题来澄清:

    1. 您是否使用 ADS131A04的定制电路设计? 如果是、您可以共享 PDF 原理图吗?
    2. 您对输入应用哪种类型的信号? 它是峰值振幅为700mV 的1kHz 正弦波吗?
    3. 寄存器内容是什么? 请提供8位十六进制值。
    4. 具体而言、您使用的增益设置是什么(ADCx 寄存器11h 至14h)?

     

    此致、