请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131A04 大家好、我是外部基准、Vref=2.5V、ADC 输入信号的尖峰为700mV、频率为1k、所以采样数据的最大理论值约为32767/2.5*0.7=9175、但当我解析采样数据时、 值是16820、大于9175、ADC 的状态和配置正常、为什么会发生?
使用异步中断模式、ADC 数据宽度为16、ADC Fclkin = 16.384M、A_sys_cfg = x"0b60"、d_sys_cfg = x"0c3C"、clk1_cfg = x"0d02"、clk2_cfg = x"0e2b"、因此 FMod = 4.096M 和 Fk = 4.032k 数据。 ADC 增益设置为000。 (增益= 1)