大家好!
序言。
了解这款出色的芯片已有7-8年了。 至少使用了200个芯片。 没有问题,如果印刷电路板在人口之后得到适当清洁:)
但有时、我很少遇到这样的情况:芯片停止 响应。 我以前更改 过芯片、这就是全部。 一次或两次、不是很大的问题。
但现在、问题发生在2块电路板上-这种情况需要一些解决方案。
用例。
原理图 为标准:
VDDD 为3.3V (在其他情况下为5.0V)、VDDA 为4.7V (或5.0V、但与 VDDD 分离)。 控制信号来自 MSP430 FRAM MCU、在大多数情况下没有隔离器。
MCU 在 DOUT 等待#READY 信号并开始读取结果。 问题是:行 DOUT 是常数"1"。
让我感到困惑的是:有时在电源打开后- ADC 开始工作。 但需要单个电源周期-它会再次进入睡眠状态。
我现在无法驱动 CLKIN 端口。
可能是什么原因?
谢谢、
尤里