This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:ADC 有点睡着了。 它可能是内部振荡器#39故障吗?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680684/ads1231-adc-kinda-falls-asleep-may-it-be-internal-oscillator-s-fault

器件型号:ADS1231

大家好!

序言。
了解这款出色的芯片已有7-8年了。  至少使用了200个芯片。 没有问题,如果印刷电路板在人口之后得到适当清洁:)  
但有时、我很少遇到这样的情况:芯片停止 响应。 我以前更改 过芯片、这就是全部。 一次或两次、不是很大的问题。

但现在、问题发生在2块电路板上-这种情况需要一些解决方案。  

用例

原理图 为标准:

VDDD 为3.3V (在其他情况下为5.0V)、VDDA 为4.7V (或5.0V、但与 VDDD 分离)。 控制信号来自 MSP430 FRAM MCU、在大多数情况下没有隔离器。

MCU 在 DOUT 等待#READY 信号并开始读取结果。 问题是:行 DOUT 是常数"1"。  

 让我感到困惑的是:有时在电源打开后- ADC 开始工作。 但需要单个电源周期-它会再次进入睡眠状态。

我现在无法驱动 CLKIN 端口。

可能是什么原因?

谢谢、
尤里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yury、

    确保 CLKIN 引脚的时钟连接与地之间的连接良好。 此外、确保在模拟和数字电源均达到标称电压后、PDWN 引脚保持低电平至少10us。 如果模拟电源在数字之后释放、则 PDWN 的 RC 电路很可能无效。 如果我想、我会说模拟电源和/或 PDWN 引脚上的 RC 时序之间存在时序问题。 请参阅 ADS1231数据表的图22。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:
    非常感谢您的快速回答!
    我的假设包括重置不足。 我只是将 PDWN 引脚短接至 GND 了几次(当然是加电)。 它是否应该解决这个问题-并启动芯片的控制电路? 遗憾的是、缩短时间没有帮助。
    但我明天检查时间(可能还要重复缩短时间)。 可能是、例如、电容器值错误。
    我要报告。

    UPD:PDWN 电路正常。 这是 VDDA (黄色)和 PDWN 信号。 一切都和预期的一样 再次测试 PDWN 到 GND 的手动短路。
    嗯、我担心更换芯片是不可避免的... 或者?



    谢谢、
    尤里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 芯片已被怀疑。 我安装了另一个-相同的功能错误。 也许印刷电路板上的问题(这是一种新设计、尽管4个电路板在现场工作了几个月)。 也许、在最后一次组装期间会误选某些电容器或电阻器。 这是一个奇迹! 非常简单的电路板和...
    嗯、我必须仔细检查。 感谢您的尝试、Bob!

    谢谢、
    尤里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yury、

    正如您所说的、这是一款简单的器件、没有太多可能出错的地方。 对 PDWN 引脚进行脉冲应复位器件。 确保数字接地和模拟接地连接在一起、并且 ADS1231输入引脚上的两个电源都可用。

    请告诉我是否可以提供更多帮助。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的秃头太丢人了!
    ADC "睡眠"的原因是时钟信号的低电平。 这是一个很长的故事、说明为什么它在上电后变为低电平。 但事实是、在上一个固件版本中、它确实会变为。 ADS1231将其 DOUT 信号保持在高电平。 如此简单...
    是的、我知道。 2010年或2011年的某个地方:)

    再次:SCLK 必须为低电平才能使能 ADS1231、从而在 DOUT 引脚上显示#READY。

    谢谢、
    尤里