This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:允许的输入电压范围和"共模"电压范围混乱

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680667/ads1115-allowable-input-voltage-ranges-and-common-mode-voltage-ranges-confusion

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件:OPA333

大家好!

我对数据表第10.2章中的+/- 50mV 分流电压示例以及对之前有关模拟输入输入输入输入的输入电压范围的问题的回答有点困惑。 该人说、只要输入电压介于 GND-0.3V 和 Vcc+0.3V 之间、ADC 就应该能够测量。 但在第10.2章的示例电路中、它显示了一个用于使分流器上升共模电压的电平转换放大器。 如果信号的范围仅为-50mV 至+50mV、为什么会增加复杂性?

它应该可以正常工作、因为电平转换正确?

谢谢!

Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zac、


    虽然绝对最大输入电压为 GND-0.3V 至 VDD+0.3V、但实际建议的工作范围介于 GND 和 VDD 之间。 我认为您很可能不使用 OPA333就会离开、但指定的输入范围更有限。

    请注意、OPA 级还提供输入增益、从而实现更佳的测量分辨率。 如果输入范围为±50mV、则这在最高增益下不是大部分满量程输入范围、其中输入范围为±256mV。 通过添加一个5的输入增益(查看表11中的电阻器)、OPA333的输出为±250mV、这在最高 ADC 增益下占用了更多的输入范围。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、这是绝对最大规格。 好的、这是有道理的。 是的、额外的增益将对我最有帮助!