请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1115 主题中讨论的其他器件:OPA333
大家好!
我对数据表第10.2章中的+/- 50mV 分流电压示例以及对之前有关模拟输入输入输入输入的输入电压范围的问题的回答有点困惑。 该人说、只要输入电压介于 GND-0.3V 和 Vcc+0.3V 之间、ADC 就应该能够测量。 但在第10.2章的示例电路中、它显示了一个用于使分流器上升共模电压的电平转换放大器。 如果信号的范围仅为-50mV 至+50mV、为什么会增加复杂性?
它应该可以正常工作、因为电平转换正确?
谢谢!
Zac