This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:ADC 和 JESD 问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677066/ads42jb69-adc-and-jesd-issues

器件型号:ADS42JB69

您好!

我使用 ADC 以250MSPS 采样率向 FPGA zync 处理器(xc7z030sbg485 -1)提供 ADC 样本。

我按照以下方式配置了 ti:

//设置 ADC 寄存器:
静态常量 uint8_t spiAddress[]=

0x06、
0x07、
0x08、
0x0B、
0x0C、
0x0D、
0x0E、
0x0F、
0x10、
0x11、
0x12、
0x13、
0x1f、
0x26、
0x27、
0x2B、
0x2C、
0x2D、
0x30、
0x36、
0x37、
0x38

};

//设置 ADC 寄存器:
静态常量 uint8_t spiData[]=

0x00、
0x00、
0x09、
0x04、
0x04、
如果大于250、则选择0x00、//高频率
0x00、//高频率
0xBB、//来自 ADC 的正弦波
0x00、
0x00、
0x00、
0x00、
0x00、
0x06
0x03、
0x00、
0x00、//每帧八位位组 F=1
0x13、//每多帧 K=8
0x00、
0xC0、
0x00、
0x00

};

使用 JESD 作为子类0。

我的问题是:

1.是否需要为 ADC 输入提供 sysref。

2.AM 未在接收器侧接收任何数据输出。

我应该如何继续.pl 指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Swati
    我们已收到您的问题。 有人很快就会回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swati、

    您能否按如下方式发送寄存器设置:

    地址0x00数据0x00

    我无法告诉您如何配置寄存器。

    此致、

    Jim