This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52j90接口与 TSW14J56相连

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679464/ads52j90-interface-with-tsw14j56

主题中讨论的其他器件:ADS52J90

您好!

我开始使用 ADS52j90和 TSW14j56。 我按照用户手册来连接它们。 所有软件均已下载、电路板也已连接。 但是、我在附件中看到此错误吗?

我不知道错误的来源是什么。 我在删除这两个 GUI 后尝试重新安装,完全按照说明进行,但无法消除此错误。 您能解释一下什么可能是错误吗?

此外、关于外部时钟、我需要使用的时钟的输入电压和频率是多少。 例如,如果我将100kHz 频率正弦波作为输入提供给其中一个通道 ,则时钟的参数应该是什么,即频率、振幅、波形来获取该信号?

谢谢

Mohsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohsin、

    此问题与 TSW14J56板和 HSDC Pro GUI 有关。
    通常会出现错误1097、原因如下:

    1。 固件下载时。
    2. 电路板的电源不足时。 电源应为5V、电流约为3A。
    3. TSW 板上 USB 连接器的触点松动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Praveen、

    感谢您的回复。 我认为问题不是这三个问题中的任何一个。 我的固件已下载、电源充足、USB 连接良好。 请参阅附件。 由于两个板都已连接,我认为问题不在于 USB 连接或电源。 在我选择 ADC 时,会弹出错误1097。

    请进一步指导我。

    谢谢你

    Mohsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohsin、

    仅 在选择器件后才能下载固件。 在您的情况下、我认为固件未下载、因为接口类型为空("")。 如果已成功下载,则接口类型应显示“TSW14J56REVD_firmware”,如下图所示。 您能否重新检查电源连接是否完好以及是否读数为5V 和3A。

    此致、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    我更换了电源、现在一切都正常。 我唯一的问题是我应该提供什么时钟,以便在通道1上看到100kHz 正弦波信号? 请告诉我任何参数和输入的参数,以便我可以在 DAQ 上捕获一些内容并在 GUI 中查看这些内容?

    此致

    Mohsin Zafar