您好!
我开始使用 ADS52j90和 TSW14j56。 我按照用户手册来连接它们。 所有软件均已下载、电路板也已连接。 但是、我在附件中看到此错误吗?
我不知道错误的来源是什么。 我在删除这两个 GUI 后尝试重新安装,完全按照说明进行,但无法消除此错误。 您能解释一下什么可能是错误吗?
此外、关于外部时钟、我需要使用的时钟的输入电压和频率是多少。 例如,如果我将100kHz 频率正弦波作为输入提供给其中一个通道 ,则时钟的参数应该是什么,即频率、振幅、波形来获取该信号?
谢谢
Mohsin