请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSW1400EVM Thread 中讨论的其他器件:AWR1243、
我大约在40天前从 Mouser 购买了 TSW1400、 现在发现 了一个问题、即我在通道1上将数据传输速率降低到600Mbps、该器件在900Mbps 速率下工作正常
我换了两年前购买的器件、这正常。 我将该装置 与 AWR1243评估板套件 和 Radio Studio 软件配合使用。
我还需要 提供什么才能获得退回和 更换此卡的批准。
Rich Chedister 413-221-0526