This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678370/tsw1400evm-tsw1400

器件型号:TSW1400EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

 我大约在40天前从 Mouser 购买了 TSW1400、 现在发现   了一个问题、即我在通道1上将数据传输速率降低到600Mbps、该器件在900Mbps 速率下工作正常  

我换了两年前购买的器件、这正常。  我将该装置 与 AWR1243评估板套件 和 Radio Studio 软件配合使用。

我还需要 提供什么才能获得退回和 更换此卡的批准。

Rich Chedister 413-221-0526

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们已收到您的问题。 很快有人会更详细地回答。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的时间。

    您能否再次检查 TSW1400EVM 的5V 电源是否能够提供至少4A 的电流。 如果没有、请升级电源并尝试使用 AWR 板测试新的 TSW1400EVM、以查看行为是否发生变化。

    如果行为不变、我同意新的 TSW1400EVM 存在一些问题、应将其退回。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、电路板连接到5安培实验室电源、我注意到当我将卡拿出来时、大约50 F、通道1开始工作、预期速度为600 Mbps。 但当我将设备带回70F 内部时、问题再次出现。
    需要的是修复或交换过程、电路板 SN 为 KS114998-TSW1440

    丰富
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您收到的较新的 TSW1400EVM 似乎存在一些性能问题或间歇性问题。 我授权您将其退回。

    有关退货的信息、请访问:

    http://www.ti.com/store/faq-returns-and-refunds.html

    如果需要有关退货授权的信息、请参阅此 E2E 对话。

    此致、

    Jim B