This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:DAC

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, TIDA-00648, DAC8750, DAC8775, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679322/dac161s997-dac

器件型号:DAC161S997
主题中讨论的其他器件: TIDA-00648DAC8750DAC8775DAC8760

大家好、  

 参考下面所示的 DAC161S997图片、

这里、DAC 将由内部电源(Vlocal)供电。我们想知道 LOP+和 LOP-之间的电压是多少。(这不是由回路供电)

我们知道 DAC 将仅在 LOW+和 LOW-之间生成电流。电压如何、DAC 是否也会生成电压?

由于在该配置中、其他器件将连接到 LOP+和 LOP-、而器件需要供电。

请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anush、您好!

    您的意思是器件将由内部电源供电? DAC161S997是一款回路供电型器件。 电源需要跨环路+和环路进行连接、如您所示的图16所示。

    我不理解您的所有问题。 您能否提供方框图或更多信息来阐明您要实现的目标? 也许有更好的器件可以满足您的需求。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    我们指的是 TIDA-00648参考设计。

    提供了使用外部电源为 DAC 供电的配置。 并将电源与回路电源隔离。

    在该 J1中 是可用于隔离环路电源的跳线。 J6和 J5是用于启用外部电源的跳线

    DAC。

    现在、如果我们通过外部电源为 DAC 供电、并且环路未通电(LOP+和 LOP-两端无电源)、那么电压将是多少

    环路上的电压、对吗? 还是仅从 DAC 生成电流?

    请澄清。

    谢谢

    Anush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anush、您好!

    在本设计中、器件需要使用回路电源来调节回路电流。 模拟信号电流不能由外部电源产生。 如果未提供回路电源、LOP+和 LOP-上的电压将为零。

    DAC161S997被视为双线模拟输出、需要将电源和负载电阻器与器件串联。 如果环路电流由独立于模拟信号环路的外部电源提供、则该器件被视为3线模拟输出。 请参阅以下链接、了解2线和3线配置的比较。

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2014/04/29/industrial-dacs-an-overview-of-analogue-outputs-and-architectures

    您似乎正在寻找应用中的3线配置、因为您正在寻找一个从外部电源获取回路电流的器件。 对于3线应用、您可以使用我们的3线器件之一、例如 DAC8760、DAC8750或 DAC8775。

    谢谢、
    Garrett