This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:可以#39;t 成功地从 Auto1模式切换到手动模式、再切换到 Auto1模式

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679733/ads7953-can-t-successfully-switch-from-auto1-mode-to-manual-mode-to-auto1-mode

器件型号:ADS7953

在开发阶段、我们将在 Auto1模式和手动模式下使用 ADS7953。 要设置 Auto1模式、使用以下序列:

0x2C00

0xFFFF

0x8000

0x0000

和要切换到手动模式:

0x1000

0x1000 |通道

0x0000

0x0000

打开电源后、进入定义的 Auto1模式工作(可以重复读取所有端口)、然后在工作后切换到手动模式(可以重复选择任何线路)、但是、如果上面定义了任何 Auto1序列组合、我无法恢复到 Auto1模式。

从手动模式返回到 Auto1模式时、我可以忽略哪些步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已使用8000、FFFF、2800从手动模式重新编程到 Auto1模式-我现在可以毫无问题地进行切换
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Jeffrey!