请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7953 在开发阶段、我们将在 Auto1模式和手动模式下使用 ADS7953。 要设置 Auto1模式、使用以下序列:
0x2C00
0xFFFF
0x8000
0x0000
和要切换到手动模式:
0x1000
0x1000 |通道
0x0000
0x0000
打开电源后、进入定义的 Auto1模式工作(可以重复读取所有端口)、然后在工作后切换到手动模式(可以重复选择任何线路)、但是、如果上面定义了任何 Auto1序列组合、我无法恢复到 Auto1模式。
从手动模式返回到 Auto1模式时、我可以忽略哪些步骤?