This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281:主时钟输入序列

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679437/ads1281-master-clock-input-sequence

器件型号:ADS1281

您好!

我们的客户使用 ADS1281、对时钟输入时序有疑问。

参考图42、时钟信号在 DVDD 之前输入。

但数字输入的绝对最大额定值小于 DVDD+0.3V。

图42的时钟输入时序是否正确?

客户是否应在上电后输入时钟?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki-San、

    这是一个好问题!

    客户对输入电压要求正确...除非电流受限、否则不应向器件施加任何超过 DVDD 的电压。 因此、我建议为器件供电、然后启用外部时钟信号。

    请注意、启用外部时钟后、仍然需要2^16时钟周期延迟、现在以启用外部时钟的时间点为基准。

    图42试图显示 AVDD 和 DVDD 电源必须达到特定阈值、并且在开始与器件通信之前必须完成2^16个时钟周期。 但是、如果 CLK 信号在电源被启用后开始、则更好地汲取该值。

    请告诉我我是否能够回答客户的问题、或者是否有其他问题我可以提供帮助!

     

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    感谢你的答复。
    我了解上电顺序。
    我将向客户反馈此信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama