This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520:与 I 与 A 有关的 DCLK 问题;Q 输出

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679791/adc08d1520-dclk-question-with-respect-to-i-q-outputs

器件型号:ADC08D1520

我的客户已向我发送以下信息:

我们使用 DDR 输出数据时钟在1:2多路信号分离器非 DES 模式下运行 ADC08D1520。

 

因此、对于输出数据时钟的每个边沿、有一个 I 和一个 ID、一个 Q 和一个 QD。

 

在 I 和 Q 通道独立运行的情况下、I 和 Q 通道能否同时使用 DCLK?  我认为我不需要将 DCLK 用于 I、将 DCLK2用于 Q?

 

我想这就是数据表第50页中的意思。

有一个 LVDS 输出时钟对(DCLK+/-)可用于锁存所有总线上的 LVDS 输出。 就是这样

另一个 LVDS 输出时钟对(DCLK2+/-)、可选择用于相同用途。

我已经做了一些实验,在将 I 和 Q 通道交叉相关时,我似乎需要使用一个主 DCLK 在整个总线上计时,以进行我们尝试执行的测量之一。

对 Q 通道使用辅助时钟会导致测量结果发生扩展。

对此事有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    客户回答正确。 它们可以将默认 DCLK 输出用作 I 和 Q 通道数据的数据采集时钟。 提供第二个 DCLK 输出是为了简化某些客户系统的设计、在这些系统中、单独的 FPGA 或 ASIC 组捕获 I 和 Q 数据。 在这些系统中、一个 DCLK 将伴随发送到每个组的数据。

    如果需要或需要、它们应该能够同时使用两个时钟、DCLK 和 DCLK2输出之间的偏差非常低。 我不确定他们为什么在使用两个 DCLK 时看到结果"扩散"。 为了进一步分析、我建议在单路和双路 DCLK 配置中使用测试图形输出捕获数据、以了解捕获数据的完整性和对齐情况。

    此致、

    Jim B