This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:ADS131A02的问题

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725627/ads131a02-the-issue-of-ads131a02

器件型号:ADS131A02

您好!

ADS131A02用于 同步从模式、设置 M2-GND、M1-VCC、M0-float、然后 根据  过程进行初始化设置(数据表第79页)。

如下所示的电源:数字电源为3.3V、模拟电源为5V、VNCP 连接到 GND、内部基准 电压为4.0V、 A_SYS_CFG 设置为0x78。

我们有一些问题:

 STAT_P 和 STAT_N 超过第二个通道中的阈值电压。

ADC 第一个通道从 STAT_1寄存器获取的电压 为0 (将 AD 设置为 0x20 + 0x11)。

将 AD 设置为 0x0F、STAT_1输出为02或03、然后将 AD 设置为 Null、则为 STAT_1输出  36.

请帮助您分析结果是否正确、并建议您更正我们 的配置、谢谢。

 有一些图片可供您评估:

晶体振动波形:

电路 图:

 输出波形:黄色线是来自 MCU 的输入信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    您能否描述一下如何为 ADS131A02设置所有寄存器? 您是否能够读回所有内容并获取您尝试在寄存器中编程的值? 您是否看到 DRDY 信号切换?

    如果从 STAT_1获取0x02或0x03、则意味着 SPI 通信中存在错误。 屏幕捕获中的 SCLK 看起来可能会有一些干扰-在第一组8 (屏幕左侧)中、在第六个时钟开始时似乎有一个 runt 转换、 我在第二组8上看到了这一点、它具有第七个时钟的后缘。