This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:适用于 SCLK 和 CLK 的时钟树设计

Guru**** 2550300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725511/ads127l01-clock-tree-design-for-sclk-and-clk

器件型号:ADS127L01

大家好、

对于 ADS127L01最佳时钟设计实践、我们建议在数据表中具有相同的 SCLK 和 CLK 源。

我们知道这是为了 最大程度地减少互调问题。

客户询问频率 btw SCLK 和 CLK 差是互调的主要问题 还是相位差是不是正确的?

 

此外、从我们的 ADS127L01 EVM 设计中、 SCLK 和 CLK 似乎不是相同的时钟源、我们为什么不使用相同的时钟源?

有没有 TI 参考设计原理图我们对时钟树使用相同的时钟源、我知道吗?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    请查看《ADS127L01EVM 用户指南》的第5.6节。 16MHz 时钟为 Tiva 处理器和 ADS127L01提供时钟、因此它们是相同的时钟源。 板载 DFF 可以将时钟下调至 ADS127L01、但它们仍彼此同步、这是实现最佳性能的关键。