This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:如何使用 GND 测量 CIN1的电容?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724519/fdc1004-how-to-measure-the-capacitance-about-the-cin1-with-gnd

器件型号:FDC1004

尊敬的所有人

    FDC1004的数据表显示、CIN1~4引脚是  CIN 引脚与 GND 之间的电容输入。

  

    但在 FDC1004EVM 用户指南第40页的"4原理图"中、传感器没有任何 GND、为什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人

       很抱歉,我仍然无法理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    FDC1004使用其内部 GND 进行此比较。 如果要比较两个特定节点之间的电容、应使用器件的差分模式或将目标连接到 FDC1004的 GND 引脚。

    此致、