This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:无法获取正常的 AD 转换值

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1184063/ads8166-normal-ad-conversion-values-cannot-be-obtained

主题中讨论的其他器件:ADS8166

尊敬的先生

使用 ADS8166的硬件原理图:

输入为八个0-4.096V 单端信号。 ADC 配置为伪差分模式。 内部基准、基准缓冲器、REFBUY2缓冲器被启用。 REFP (4.096V)和 REFBUY2 (2.048V)测得的引脚电压正确。 DVDD (+3.3V)、AVDD (+5V)和衰减(2.8-2.9V、不同芯片之间略有差异)的引脚电压正确。

下图显示了 ADC 和 C280039CSPZ 之间的连接。

目前无法获得正常的 ADC 转换结果、因为 DSP 软件工程师不熟悉这种 ADC 寄存器配置和操作。 我希望您能帮助提供相关的技术支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    当 ADS8166复位或加电后、ADC 应读取通道 AIN0上的输入电压。

    请测量 ADC-INP (17)和 ADC-INM (20)上的电压、然后验证转换结果。

    此外、请客户使用示波器或逻辑分析仪(/CS、SDO-0、SDI、SCLK)捕获完整的 SPI 帧。  /CS 需要保持高电平至少2.5uec 以使转换过程完成、然后使/CS 变为低电平并发送16个 SCLK 以通过 SDO-0引脚传输转换结果。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用