Other Parts Discussed in Thread: ADS8166
尊敬的先生
使用 ADS8166的硬件原理图:

输入为八个0-4.096V 单端信号。 ADC 配置为伪差分模式。 内部基准、基准缓冲器、REFBUY2缓冲器被启用。 REFP (4.096V)和 REFBUY2 (2.048V)测得的引脚电压正确。 DVDD (+3.3V)、AVDD (+5V)和衰减(2.8-2.9V、不同芯片之间略有差异)的引脚电压正确。
下图显示了 ADC 和 C280039CSPZ 之间的连接。

目前无法获得正常的 ADC 转换结果、因为 DSP 软件工程师不熟悉这种 ADC 寄存器配置和操作。 我希望您能帮助提供相关的技术支持。