您好!
我使用的是 Atmega 1280微控制器和 TI ads8320 ADC。
已安装的 ADC 和示波器的外观已连接。
测得的输入信号是稳定的直流信号、使用34401A Agilent 数字万用表对其进行了检查。
电源和基准输入均配有2个10uF 和0.1uF 陶瓷电容器。
我无法获得微控制器与 ADC 的良好 SPI 通信。
频率为125kHz。 当向 CS 施加持续22个周期的时钟脉冲和低电平信号时、
CS 信号变为高电平后的另4个周期、
在 ADC 的输出端观察到不稳定且非常奇怪的信号。
我无法理解为什么)根据数据表、一切都应该正常工作)!!
这是我使用的第二种方法。
来自示波器的图像是静态图像。 在动态过程中、ADC 产生的代码非常不稳定。 测量结果因跳转而异。
这是我如何放置 ADC 的图像。