This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652A:当处于断电模式时(非零)

Guru**** 2668485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743999/dac5652a-when-in-power-down-mode-not-zero

器件型号:DAC5652A

您好!

我们的客户尝试在上电后输出零。

客户的配置如下。

休眠引脚上电为高电平。

在没有代码设置的情况下输入 CLK。

但有一些输出。 我附上示波器快照。

e2e.ti.com/.../DAC5652A_5F00_IOUT_5F00_after_5F00_SLEEPoff.pptx

是否需要在睡眠取消置位前输入 CLK?

您能给我一个输出为零的示波器截图吗?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naoki、

    我在示波器屏幕截图中看到、DAC 输出信号时、您的 DAC 时钟正在正常运行。 根据我的理解、如果输入时钟正在运行、DAC 仍将输出数据。 因此、在时钟运行时、如果输入数据线上存在噪声、DAC 将输出垃圾。 尝试关闭输入时钟并验证输出端是否没有数据、然后再将睡眠模式置为有效。 请告诉我您的结果。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    感谢你的答复。
    我将要求客户在睡眠模式下检查输出是否为低电平、并且没有 CLK。
    如果我得到结果、我会告诉您。
    但是、当在睡眠模式下开启电源时为低电平且没有 CLK 时、DAC 输出为无限期数据、对吧?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    我得到了验证结果。 我附加了文件。

    e2e.ti.com/.../DAC5652A_5F00_verification.pptx

    客户希望在从上电到输出任意值期间输出零。

    您是否有任何符合要求的合格证明?

    此致、

    Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    是否有任何更新?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naoki、

    我目前正在对此进行研究。 我将在今天结束前作出答复。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以向我发送客户原理图和 PCB 布局文件吗?

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    我将要求客户为我们提供原理图和布局。
    客户可能不会打开该信息。
    请告诉我您的电子邮件地址吗?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    您能不能要求客户从一开始就将 DVDD 的电压设置为3.3V、并将 AVDD 的 GND (0V)电压设置为3.3V。 施加时钟信号并向 DAC 发送中间代码、等待5个时钟周期、并对 AVDD 施加3.3V 电压、DAC 应输出0V 电压。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    感谢你的答复。
    是的、我可以。
    我将要求客户尝试您的想法。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    客户需要修改原型板以应用新的上电序列。
    因此、他们无法立即尝试您的想法。
    您能否为他们提供应用您的想法所产生的波形?
    它们希望看到输出变为0。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    因为客户无法立即尝试您的想法。
    您能否为他们提供应用您的想法所产生的波形?

    他们还有一个问题。 DVDD 和 AVDD 是否存在任何限制
    上电顺序?

    如果我们回答上述问题、他们将应用您的想法并解决此问题。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    AVDD 和 DVDD 之间电压差的绝对最大规格为-4V 至4V。 当对 DVDD 施加3.3V 电压而 AVDD 仍为0V 时、器件仍处于绝对最大规格范围内。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    感谢你的答复。
    我知道没有上电序列。

    您可以通过自己的 EVM 查看您的想法吗?
    ------------------------------------------------------
    >您能不能要求客户从一开始就将 DVDD 的电压调节为3.3V,并将 AVDD 的 GND (0V)电压调节为3.3V。 施加时钟信号并将 MID >代码发送至 DAC,等待5个时钟周期,并对 AVDD 施加3.3V 电压,DAC 应输出0V 电压。
    ----------------------------------------------------
    可能需要您的时间、但请检查一下。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    您可以通过 EVM 检查您的想法吗?

    请告诉我您为什么不能。
    我会说服客户自行检查。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    是否有任何更新?

    此致、
    Naoki Aoyama