主题中讨论的其他器件: DDC264
你(们)好。
我的客户将 DDC118用于光感应 应用。 为了改善16MHz 时钟线路的 EMC 噪声、它们必须将其更改为4MHz、DDC118支持该频率。
从数据表的第9页-建议“为了获得最佳噪声性能,CONV 必须与 CLK 的上升沿同步。 建议 CONV 在 CLK 上升沿的±10ns 内切换。”
当 MCU 控制时钟更改为4MHz 时、 由于 MCU 的限制、它只能实现~12ns 的最佳时间(相对于 CLK 上升沿的 CONV 切换时间)。 请注意 ,12 ns 是否在 DDC118的可接受范围内 ?
期待您的反馈、提前感谢。
此致、
Don Foong