This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC118:转换切换时序可接受范围

Guru**** 1196410 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC118, DDC264
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746940/ddc118-conv-toggle-timing-acceptable-range

器件型号:DDC118
主题中讨论的其他器件: DDC264

你(们)好。

我的客户将 DDC118用于光感应 应用。  为了改善16MHz 时钟线路的 EMC 噪声、它们必须将其更改为4MHz、DDC118支持该频率。

从数据表的第9页-建议“为了获得最佳噪声性能,CONV 必须与 CLK 的上升沿同步。 建议 CONV 在 CLK 上升沿的±10ns 内切换。”

当 MCU 控制时钟更改为4MHz 时、    由于 MCU 的限制、它只能实现~12ns 的最佳时间(相对于 CLK 上升沿的 CONV 切换时间)。 请注意 ,12 ns 是否在 DDC118的可接受范围内 ?

期待您的反馈、提前感谢。

 

此致、

Don Foong

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、
    你过得怎么样?
    感谢您帮助客户使用 DDC118器件。
    我们将研究客户的问题和
    很快就会回复您。

    非常感谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    该器件早已发布、因此很难找到更多线索... 设计人员认为、问题在于当 CONV 从 CLK 上升沿变化时、在固定的 CONV 周期内、您可能会得到每次积分波动+/-1 clk 的内部 CLKS 数量。  每个 clk 边沿都会产生较小的干扰、如果这些边沿的数量发生变化、最终会产生较小的采样间差异。

    此外、我还记得、在 DDC264等较新器件中、EVM 实际上不尊重这一点、并且 CONV 边沿可能与 CLK 的上升沿或下降沿匹配、具体取决于加电/FPGA 启动。 发生这种情况时、性能没有明显差异。 然而、这些器件是较新的器件、上述影响对它们不会产生任何影响、而它们可能用于 DDC118。 因此、我们无法分辨100%。 我的感觉是、我怀疑客户可以看到使用12ns 而不是在10ns 内的差异、但他们知道的唯一方法是尝试一下...  

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edu、

    感谢您的反馈。 我们将与客户沟通、并建议他们尝试尝试、并注意与以16MHz 运行相比存在的任何明显差异。

    此致、Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edu、

    我们的客户在一个器件上进行了测试、16MHz 到4MHz 的变化非常有效。 即使 CONV 和 CLK 之间的延迟为12ns、它也不会显示任何明显的读数变化。

    除了比较读数之外,客户还想知道是否有更好的检查方法来验证4MHz 时钟是否工作正常? 有什么建议?

    再次感谢您的帮助。

    此致、Don
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    除了他们所做的工作之外,我只能想到在这些条件下做某种描述。 当然、这可能是一项非常广泛的工作(请想象一下整个数据表)、因此、可能会标记问题的最敏感的测试是运行线性度。 不过、如果它们没有精确的源和/或仪表、这可能不是很容易。 基本上、测试是通过将电压发生器连接到与输入串联的大电阻器(例如10MOhm)来完成的。 输入可视为接地、因此、此配置会将已知电流注入器件(由电阻器容差引入的增益误差除外)。 如果没有精确的源、它们始终可以使用精确的仪表测量电压(请注意、我们讨论的是20位器件...)。 然后、正常的方法是在不同的振幅下进行少量测量、安装一条线路、并查看器件是否满足线性规格。 尽管如此、数学可能不像听起来那么简单... 同样、对于不熟悉该器件的人来说、这不是一项简单的测试。

    简化方法是在一个振幅上进行点校验。 即、执行它们所做的操作、但如上所述施加信号、并看到读数之间没有明显的差异... 也许他们已经这样做了?

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edu、

    感谢您的反馈和支持。

    此致、

    Don