This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7852:ADS7852YB/250

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749059/ads7852-ads7852yb-250

器件型号:ADS7852

您好!

我正在将 ADC ADS7852YB/250与 FPGA 连接。 我在使用此器件型号 ADS7852时遇到了一些问题。 该器件的器件标识为 A52Y-OCC-SERI。

我在使用该 ADC 时遇到以下问题。

该 IC 的内部基准针对不同的输入下降。 例如、当我转换通道0 (地址000)时、基准输出为2.5V、但当我转换 通道2 (地址010)时、基准电压降至1.7V。

2.当我正在转换通道0 (地址000)时、输入范围(3.7V 至5V)和(0V 至1.2V)的结果是正确的。 和结果对于(1.2V 至3.7V)的输入范围不正确。 例如、当输入为3、7v 时、输出为4.89v。

3.当我选择通道2 (地址010)时,我没有收到该范围 (3.7V 至5V)和(0V 至1.2V)的正确 ADC 输出。 例如、当输入为4.5V 时、ADC 的输出为4.13v。 对于 (3.7V 至5V)范围、结果与通道0相同。

请告诉我为什么会遇到这些类型的问题。 另请告诉我、为什么针对此器件型号的标记 ID 是正确的、而这不是复制或中文器件。

我已将我的设计附在附件中。

当我获得的内部基准不正确时、我还使用了2.5V 的外部基准。

期待您的回应。

Thanks.e2e.ti.com/.../4150.ADC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ahtisham、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!

    这是 ADS7852的新设计、还是您只是遇到了与此特定器件相关的问题? 我想不到(内部)基准崩溃到1.7V 的任何原因。 我需要向我们的 QC 部门核实批次追踪代码是否有效-假设现在初始0C 是制造年份和月份、因此将是2010年12月。 我们使用1-9表示1月至9月、然后使用 A、B、C 表示10月、11月、12月 您能告诉我您是从谁那里购买器件的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、这是一个新设计、我用另一个设计更改了 ADC、但两个 ADC 都无法正常工作。 我从当地供应商那里购买了该器件。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Ahtisham、

    您能否将遇到问题的芯片顶部的图片发送给您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已附上 ADC 的图片。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的照片!  此 LTC 代码(0CCSERT)对我而言似乎可疑、因此我将进一步调查。  此 LTC 有多少台设备?  您是否有其他器件具有不同的顶部标记?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于供应链中有关产品监管链的不确定性、TI 将仅支持通过授权经销商购买产品的客户的产品验证请求。  所有其他验证请求都必须通过其供应链来处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有4台设备使用此 LTC 代码(OCCSERT)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能告诉我此 LTC 代码是否有效。 该部件是 TI 的原装部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahtisham、

    您是否有其他日期编码的器件可供试用?