您好!
我正在将 ADC ADS7852YB/250与 FPGA 连接。 我在使用此器件型号 ADS7852时遇到了一些问题。 该器件的器件标识为 A52Y-OCC-SERI。
我在使用该 ADC 时遇到以下问题。
该 IC 的内部基准针对不同的输入下降。 例如、当我转换通道0 (地址000)时、基准输出为2.5V、但当我转换 通道2 (地址010)时、基准电压降至1.7V。
2.当我正在转换通道0 (地址000)时、输入范围(3.7V 至5V)和(0V 至1.2V)的结果是正确的。 和结果对于(1.2V 至3.7V)的输入范围不正确。 例如、当输入为3、7v 时、输出为4.89v。
3.当我选择通道2 (地址010)时,我没有收到该范围 (3.7V 至5V)和(0V 至1.2V)的正确 ADC 输出。 例如、当输入为4.5V 时、ADC 的输出为4.13v。 对于 (3.7V 至5V)范围、结果与通道0相同。
请告诉我为什么会遇到这些类型的问题。 另请告诉我、为什么针对此器件型号的标记 ID 是正确的、而这不是复制或中文器件。
我已将我的设计附在附件中。
当我获得的内部基准不正确时、我还使用了2.5V 的外部基准。
期待您的回应。