This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:I2C 接口电容

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750138/ads7828-i2c-interface-capacitance

器件型号:ADS7828

下午好

我们的目标是连接多个 PCB、如下图所示。 我们之前在隔离论坛上向 TI 提交过此拓扑、得到的答案是、如果 ADS7828和另一个 IC (尚未定义风扇控制器)的电容低于 SCL/SDA 引脚的40pF、则可以使用此拓扑。

您能否为我们提供 ADS7828的此电容值。 如果您在此布局上看到一些其他意见或建议、请简单地表达您的想法...

感谢您的关注

David Clavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我希望确认 ADS7828数字引脚的电容、我将告诉您。
    此致、Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已确认典型引脚电容各为5pF。
    我想指出的是、您可能还想查看布线电容、尤其是在严格限制的情况下;布线长度有很大的影响
    此致
    Cynthia