请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7828 下午好
我们的目标是连接多个 PCB、如下图所示。 我们之前在隔离论坛上向 TI 提交过此拓扑、得到的答案是、如果 ADS7828和另一个 IC (尚未定义风扇控制器)的电容低于 SCL/SDA 引脚的40pF、则可以使用此拓扑。
您能否为我们提供 ADS7828的此电容值。 如果您在此布局上看到一些其他意见或建议、请简单地表达您的想法...
感谢您的关注
David Clavier