This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8365:ADS8364能否直接替代 ADS8365?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8365, ADS8364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750793/ads8365-can-ads8364-directly-replace-ads8365

器件型号:ADS8365
主题中讨论的其他器件: ADS8364

大家好、

我的客户使用的是 ADS8365。 但现在、他们希望将 ADS8365更改为 ADS8364。 那么、您只需检查一下、ADS8364是否可以在不更改任何硬件或软件的情况下直接替换 ADS8365? 如果不是、在将 ADS8365更改为 ADS8364时是否需要注意任何事项? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    这两个 ADC 之间的差异仅很小: ADS8365上的引脚20为 NAP、而 ADS8364上的 NC 为 NC、ADS8365具有更低的功耗、并且它们具有不同的输入电阻和电容(差异很小)、这可能会也可能不会导致性能差异、具体取决于您的采样率和驱动电路、但它应该起作用。 您能否告诉我您的客户是否有特殊原因将 ADS8365更改为 ADS8364?

    此致
    戴尔