请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8365 主题中讨论的其他器件: ADS8364
大家好、
我的客户使用的是 ADS8365。 但现在、他们希望将 ADS8365更改为 ADS8364。 那么、您只需检查一下、ADS8364是否可以在不更改任何硬件或软件的情况下直接替换 ADS8365? 如果不是、在将 ADS8365更改为 ADS8364时是否需要注意任何事项? 谢谢。
此致、
韦恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.