This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:ADS1258IRTCR (ADS1258)和 ADS1258IPHPREP (ADS1258-EP)之间的性能差异?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749977/ads1258-performance-difference-between-ads1258irtcr-ads1258-and-ads1258iphprep-ads1258-ep

器件型号:ADS1258

ADS1258IRTCR 和 ADS1258IPHPREP 的性能差异、因为价格差异相对较大、

我将其与封装尺寸的差异进行了比较、结果发现性能没有很大差异、

你能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eagle.Miao、

     ADS1258IPHPREP 封装是一款不同的产品(ADS1258-EP)、这是一款高可靠性器件、具有一些额外的优势、包括更宽的工作温度范围。 从数据表中可以看到有关差异的一些附加注释:

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我可以尝试找到对增强型产品有更多了解的人进行评论。

    此致、
    Chris