This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:睡眠模式

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82, DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748459/dac38j84-sleep-mode

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件:DAC38J82

您好!

我想关闭2个通道 DAC C 和 DAC D、而另外2个通道仍将以全性能运行。

您能告诉我我们必须修改哪些寄存器吗? 我可以节省哪些功耗?

此致

Lolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lolo、

    您可以使用 DAC38j84 GUI 并将器件配置为 DAC38j82。 您需要完成快速入门并选择所需的必要参数。 GUI 将关闭必要的模拟块(DAC 内核睡眠)、并配置必要的 JESD204B 模式以关闭未使用的两个通道。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这种回答不够好。
    我想了解寄存器的详细信息及其值、以便为2个通道 C 和 D 断电、而其他2个通道仍在运行、而不会出现任何性能下降。

    此外,我问我可以节省哪些耗散功率?

    感谢您的支持

    Lolo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lolo、

    让我尝试解释另一种方法、因为双通道的每个单独寄存器的细分可能需要几页的时间来解释。

    可通过 DAC38j84 GUI 自动配置设置自动设置所有设置的数字通道、例如双通道的内插滤波器、NCO、混频器和 QMC 逻辑。

    您可能会看到下图、我有 DAC38J82 (或82类型中的任何一种选择为双通道)、然后您可以设置自动配置。 配置基本数字内核所需的寄存器可在左下角列出。

    双击寄存器、您可以转出系统设置所需的寄存器设置。 您还可以保存寄存器转储。

    该器件的任何 DAC3xJ82类型都只启用通道 A 和 B 数字数据路径(相比之下、启用了全部四个数字数据路径的 DAC3xJ82类型为84类型)

    模拟内核(DAC 输出)、您可以选择所需的2个 DAC 内核。 默认为 DAC-A 和 DAC-B 输出路径。 但是、您可以将输出多路复用器选择器/复印机配置为输出到4个 DAC 输出内核中的任何一个。 如果您愿意、您甚至可以拥有两个通道的副本(利用全部四个 DAC 输出)。

    双通道数字路径的配置会自动关闭未使用的数字通道以节省功耗。 为了节省 DAC 输出内核的功耗、您可以设置"SLEEP"功能以节省 DAC 输出内核电流。 节省的电流是3.3V 模拟电源。 要使用全部四个 DAC 输出内核、您将在3.3VA 上消耗大约114mA 的电流。 要仅使用两个 DAC 输出内核、仅在3.3VA 上使用大约64mA。

    为了比较4 DAC 和2 DAC 模式之间的电源消耗、您可以在 DAC38J84和 DAC38J82数据表上找到额定功耗。

    您可能会看到、由于数据路径减少、DIGVDD (对于数字逻辑)和 AVDD3.3V 几乎减半。

    其他电源保持相对平坦。 SERDES 轨取决于所使用的 SERDES 通道数量、与 DAC 数量相对独立。